브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How and where to use hardware kit HRB73195 that is supplied with PM5100/PM5300?
Issue:
The installation technician may be confused as to what the HRB73195 kit supplied with the PM 51XX/53XX is used for

Product:
PM5000 Series Meters

Environment:
Meter Installation

Resolution:
This is a Modbus RS-485 line terminating resistor and is only installed on the last meter of the daisy chain.


슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
HRB73195_Hardware kit.JPG.jpg [1.77 MB]