브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Do the CSH120 and CSH200 CTs work with VAMP relays?
Product Line
VAMP

Resolution
Yes, the CSH120 and CSH200 core balance CTs will work on the VAMP relays so long as the CT inputs are the 1A / 0.2A input option.

Note:  See attachment for instructions on using the CSH CT's with the VAMP relays.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Using-CSH120-with-VAMP-protection-relay-range.pdf [115.55 KB]