브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is there an option to use a real key to lock out the ATV630 Process drives keypad?
Issue:
Is there an option to use a real key to lock out the ATV630 keypad?

Product Line:
Altivar ATV630 drive

Environment:
All

Cause:
Wants to use a real key to lock out the HMI pad on the ATV630 drive.

Resolution:
There is not a way to lock out the HMI with a external key on the ATV630 process drive.