브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to make sure if the M580 CPU is in "No Conf" State.
M580 CPU is in "NO Conf" state if the LED Err is blinking RED in Color, LED MS and NS are blinking Green in Color.
This makes a triangle formation when we look at the CPU.

State "No Conf" means that the M580 CPU has no valid configuration stored inside its non volatile memory.