브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can we use BMENOP0300 with an M340 PLC?
Issue:
I need to have IEC 61850 communications. Can we use BMENOP0300 with an M340 PLC?

Product Line:
M340

Environment:
EcoStruxure Control Expert

Resolution:
No. BMENOP0300 is not supported by the M340, it works with M580 ePAC only.
It requires the use of the Ethernet backplane for communication.