브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does PME support the UDP protocol?
Issue
A customer would like to know if PME supports the UDP protocol.

Product Line
Power Monitoring Expert 7.x
Power Monitoring Expert 8.x
Power Monitoring Expert 9.x

Environment
Supported communications protocols

Cause
The User Database Protocol provides no guarantees for message delivery and the UDP layer retains no state of UDP messages once sent.
For this reason, UDP is referred to as an 'unreliable protocol' and is not suitable for real time data or historical data logs.

Resolution
UDP is not supported by PME.