브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is it possible to use PTC probe connected to encoder input on ATV340 (without encoder)?
It is possible. Encoder has to be configured to something, but usage of encoder has to be set to none. If it is set, encoder thermal monitoring can be activated and it will work.