브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is an EEF1 fault code in the ATV 61/71 drives?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
ATV61/ATV71 showing EEF1 fault

Product Line:
ATV61 ATV71

Environment:
All serial numbers

Cause:
Will not clear with power cycle

Resolution:
Fault name : EEF1 [Control Eeprom]
Probable cause: Internal memory fault, control card
Remedy:
• Check the environment (electromagnetic compatibility)
• Turn off, reset, return to factory settings
• Inspect/repair the drive
Replace the Control Block