브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why won't the ATV320 drive output full voltage at 60hz?
Issue:
ATV320 output not at full voltage at 60hz

Product Line:
ATV320

Environment:
All serial numbers

Cause:
Drive ramps to speed (60z). The max drive output voltage is only 10 volts with "no" drive fault.

Resolution:
Set  MPC  to COS
DRI- > CONF > FULL > DRC- > ASY
MPC   [Motor param choice] >  [Mot Power]  = (nPr), change to COS   [Mot Cos] (COS)