브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What alarms are available in PM3200 series meters?

Issue

What alarms are available in PM3200 series meters?

Product Line

PowerLogic PM3200 Series

Environment

PM3200 Series Energy Meters – Alarm Features

Resolution

The PM3200 series meters provide setpoint-driven alarms. These alarms can be configured based on user-defined thresholds for various electrical parameters.

Available alarms include:


1