브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How many tariffs are available in PM3255 ?

Product Line

PM3255

Environment

Installation and commissioning.

Resolution

The power meter provides multi-tariff energy accumulation. It supports up to 4 tariffs.
The tariff switching has the following 3 kinds of control modes:
• Digital input
• Communication
• Internal real-time clock (RTC)