브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can we use network braking unit for Altivar ATV930 ?

Yes, there is new range of network braking units ATVRU75N4 (7.5kW unit) and ATVRD15N4 (15kW unit).
It is possible to combine up to 3 units in parallel. ATVR is compatible with Altivars: ATV320, ATV340 and ATV900.
Manual (NVE88423) and sizing tool (NVE94856) can be downloaded from schneider web.