브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why does my ATS48 Soft Starter show PHF fault when stopping the motor?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
ATS48 Soft Starter shows PHF fault when stopping the motor.

Product Line:
ATS48 soft starters

Environment:
All models, All serial numbers

Cause:
Information unavailable in current literature.

Resolution:
PHF is caused by too great of an imbalance in the current draw of the output phases.  If one phase is pulling considerably more or less current than the other two, PHF can occur.   PHF can also occur if one or more output phases are pulling no current (open phase).