브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Will a surge protector protect against temporary over voltages?
Surge protectors are not intended to safeguard against over voltages below the surge protector's maximum continuous operating voltage (MCOV). For a 120V-based surge protector, the MCOV is 150V line to neutral and line to ground. For 480/277Y, the MCOV is 320V line to neutral and line to ground. For 600/347Y, the MCOV is 420V line to neutral and line to ground.