브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the diameter and bend of radius of the cable VW3A1104R30?
Issue:
Needs to know the diameter and bend of radius of the VW3A1104R30 cable

Product Line:
ATV61/71

Environment:
VW3A1104R30


Cause:
N/A

Resolution:
The diameter of the cable is  5.6mm
The bending radius minimum is  50mm