브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the part number for the firmware flash cable used on the ATV320 Drives?
Issue:
Part number request for the firmware flash cable used on ATV320

Product Line:
VW3A8122

Environment:
All

Cause:
Flash cable used to update the firmware

Resolution:
The VW3A8122 cable is the flash cable used for updating the firmware on the ATV320 Drive.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Altivar Machine ATV320 flashing tool (1).pdf [205.19 KB]