브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How can you set up preset speeds on the ATV630 and ATV930 drives?
Issue:
Set up preset speeds on the ATV630 and ATV930 drives.

Product Line:
Altivar Process ATV600 ATV900

Environment:
All

Cause:
Setting up preset Speeds

Resolution:
Under the Main menu, go to Complete Settings > Generic Functions > Preset Speeds > 2 Preset Freq = DIx, then Preset Speed 2 = desired frequency.
Additional preset speeds can be set with > 4 Preset Freq = DIy, then set Preset Speed 3 and 4 as desired.  A total of 16 preset speeds are available. The manual contains a truth table that explains which inputs need to be On/Off for multiple Preset Speeds to work.  See the attached excerpt from the manual.

https://www.se.com/us/en/download/document/EAV64318/

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATV600 Preset Speeds bit table.JPG.jpg [85 KB]