브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Single Phase Reversing NEMA Combination Starter
Issue:
Are there any single phase reversing options for NEMA combination starters?

Product Line:
8502, 8536, 8538, 8539, 8702, 8736, 8739, 8739

Environment:
NEMA Contactors and Starters

Resolution:
There are not any single phase reversing combination starters in the NEMA offering.