브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the part number for the replacement connector (2 positions) of the TSXASY800 card?
Issue:
We need to order a replacement connector for the 2 positions green connector of the TSXASY800 premium card.

Product Line:
Premium, TSX, Modicon

Environment:
PLC

Resolution:
The connector on the TSXASY800 is not sold separate, we do not have a part number for it. However the customer can obtain the connector through Phoenix Contact. The manufacturer part number is 1757019. The part number alias is MSTB_2,5.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
1757019.pdf [230.88 KB]