브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is is possible to invert analog input on Altivar 212? When 10V is present I want zero speed and if 0V then to run at HSP speed.

This is possible using the scaling for VIA input by means of parameters F201-F204.
With setting:
F201=100%
F202=0Hz
F203=0%
F204=50Hz
you get 0Hz reference at 100% signal on VIA and 50Hz reference at 0% signal on VIA.
Bear in mind the safety.
If 10V signal is lost, Altivar 212 will not be able to recognize the problem. Instead, Altivar 212 will see 0V on its analog input and accelerate motor to HSP.