브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why am I unable to perform the Automatic Trip Curve Test for earth leakage protection using Ecoreach on Masterpact MTZ Micrologic 7.0X?
Issue: It is not possible to perform the Active Trip Curve Test for Earth Leakage protection using Ecoreach.
Cause: The Dual Setting is not enabled from the Micrologic X HMI and the Set B is set to active. To perform the Active Trip Curve Test for Earth Leakage protection using Ecoreach switch set A to be active using Ecoreach.