브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are possible causes for a DB Unit Short Circuit Fault on an ATV930 drive?
Issue:
What can cause a DB Unit Short Circuit Fault on an ATV930 drive?

Product Line:
ATV930, Altivar 930

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
This fault may occur if the DB Transistor is shorted. Perform a Diode check across PA to PB to check if Transistor is shorted. Also, confirm BrA is set to Yes.