브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can be BSH, BMH or SH3 servo motor used in ATEX environment?
The BSH, BMH or SH3 servo motors are not designed for the explosive environment, thus these are not ATEX certified.
The Lexium LXM32 servo drives must be used with a dedicated 3rd party motor for the ATEX environment, the drive must be installed outside of the explosive zone.