브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the UL50 type level for XB5PUSB, XB5PRJ45 equipped with cover?
The XB5PUSB* is certified UL 508 not UL50 (for types)
A cover should be used to get a type level according to UL50:
ZBSP1   --> Type 2
ZBSP2   --> no type
ZBSP3   --> Type 4
As these products are brand labelled, there is no direct proof of UL type
The only proof is the label with UL file and type (these labels are checked by UL Inspector in the factory)