브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is it possible to pull the program back out of a SCADAPack 334E and open it with Workbench?
Yes you can Upload a Project from SCADAPack E to the workbench Program as instructed below

Uploading a Project from the Target to the Workbench

The SCADAPack Workbench allows a project's source to be retrieved from the IEC 61131-3 target if it was originally build with the Embedded Zip Source resource property.

Please find attached more details from CAM5 Help


슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Downloading a Workbench Project to the Target.pdf [156.48 KB]