브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is it possible to use Modbus port for Modbus RTU communication and Graphical panel VW3A1111 for ATV320 drives?
On ATV320, VW3A1111 (or any display via modbus serial) and modus RTU communication cannot be used at the same time.