브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can I load the application to a spare M580 using an SD card without Unity Pro?
Yes. If you initially have the SD card in an M580 where you have loaded an application, the application is cloned on the card. If you take that card and put it on the shelf, it can be used to load a new unconfigured M580 without programming software. Make sure that automatic start in run is checked so that the M580 will come up in run mode if you do this