브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can One Line's be animated in Power Monitoring Expert?
Issue
Need to animate one-line diagram

Product Line
EcoStruxure Power Monitoring Expert 8.2

Environment
Power Monitoring Software

Cause
Previous versions of PME did not have this capability.

Resolution
The new MultiState Display Module in Power Monitoring Expert 8.2 will allow for this.
For instructions on how to use this module please download the attachment at the bottom of this FAQ. This will provide a detailed operation and use of the new MultiState Display Module.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
7EN02-0290-10_ION_Reference.pdf [9.47 MB]