브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Video: Configuring MBP_MSTR Function to Explicit Read Quantum PLC via Native Modbus Plus Port
This procedure has been created with Unity Pro v12 software. It will cover the configuration and setup for the MBP_MSTR function block performing an explicit read operation from a node on a Modbus Plus network through the native Modbus Plus port of a Quantum 140CPU65160 processor.