브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What could cause an OCF Overcurrent Fault on ATV630 or ATV930?
Issue:
Getting a OCF Overcurrent Fault on ATV630 or ATV930.

Product Line:
Altivar AC Drive Process Drive ATV320 ATV71 ATV600 ATV900

Environment:
All

Cause:
Motor pulling higher than nameplate Full Load Amps for an extended period of time

Resolution:
Typically, this can be resolved by adjusting the Motor Control Parameters, and ensuring the motor nameplate information was entered correctly.  Motor Control Parameters vary by application.
If adjusting these parameters does not resolve the issue, you need to determine whether the drive and/or motor is correctly sized to be able to handle the load.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
카테고리:
자세히 알아보기
제품군
카테고리: