브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
ATV680- Do the input wires and motor wires come in the top or bottom?

Issue:
Do the input wires come from the top or from the bottom on ATV680

Product Line:
ATV680

Resolution:
According to the ATV680 Handbook (NHA37113) , the input power wiring and motor wiring come from the bottom of the enclosure.   To wire from the top, they will need a Q  option ( Door Mounted Overload Reset Push Button) & U option (Top Entry Cubical )

See page 95 of The ATV680 Handbook.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATV680_Handbook_EN_NHA37113_02.pdf [7.46 MB]