브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Where can I find the pin diagram of the VW3A3725 Bacnet card?
Issue:
Where can I find the pin diagram of the VW3A3725 Bacnet card?

Product Line:
VW3A3725 Bacnet option card for ATV6xx series drives.

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
N/A

Resolution:
This information can be found in the Altivar Process ATV600 Bacnet manual, document # QGH66984.02.   It is also listed below:

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Bacnet pinout.PNG.png [75.19 KB]