브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why can’t I find some of the expected protection functions in the “Protection” menu?

Easergy P3 has a dynamic behaviour and will hide functions which are not possible to use e.g. due to missing measurement. Please check your voltage measurement mode initially. Notice also that some of functions might allow to use calculated value but some not. E.g. intermittent earth fault function must have a measured Uo value so a 3LN voltage measurement mode will hide this function.