브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How does the scaling configuration in Modbus configuration work?
The scaling calculation is based on differentiation. Example:
The frequency is internally (in the relay) stored as an integer value which also holds three decimal places, that is, 50.000 Hz is represented as 50000. This is a value too large to be represented with 16 bits (signed integer). Frequency is by default scaled with the points: (x1, y1) = (0, 0) and (x2, y2) = (10, 1) enabling it to be sent over Modbus.

See example calculation in attachment

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
slope.JPG.jpg [15.64 KB]