브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What would cause a SCF4 fault on the ATV320 drive?

Article available in these languages: 터키어

Issue:
Causes of SCF4 fault on the ATV320 drive.

Product Line:
ATV320 drive

Environment:
All

Cause:
IGBT short circuit

Resolution:
SCF4 [IGBT short circuit] • Power component detected fault. • Contact Schneider Electric Product Support.
Troubleshooting check the motor and wiring to the motor.
Disconnect the motor turn off OPL and run the drive open circuit at 15 30 45 60hz
Running the Drive open circuit if the drive still fails then there is an issue with the drive.