브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why can’t I configure IP forwarding service?
The IP forwarding service is supported by the following versions:
BMENOP0300 firmware version ≥ V2.0
Modicon IEC 61850 Configuration Tool ≥ V3.0