브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Which Unity version supports the 140CPU65160S
Issue
Which Unity version supports the 140CPU65160S

Product Line
Quantum 140CPU65160S

Environment
Windows 10

Resolution
Support for the 140CPU65160S is only available with Unity 7.
Any version later than Unity 7 does not support the Quantum 140CPU65160S