브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the PMESWT0100 be used in M580 HSBY configuration?
Goals and Symptoms

Can the PMESWT0100 weighing module be used in M580 HSBY configuration?


Facts and Changes

Unity pro, M580, PMESWT0100


Causes and Fixes

The use of PMESWT0100 module in M580 RIO in the case of HSBY configuration has not being tested and validated hence should be avoid.