브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
how to change an Array of BYTEs to an Array of INTs or WORDs in the M580 or NOC DIO scanner?
Issue
how to change an Array of BYTEs to an Array of INTs or WORDs in the  M580 or NOC DIO scanner?

Product Line

Unity pro, M580, BMENOC03*1, Control Expert

Resolution

Follow instructions in the attached document.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
change an Array of BYTEs to an Array of INTs or WORDs in the M580 or NOC DIO scanner.zip [861.81 KB]