브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the drive ATV930 have direct torque control?
Issue:
Availibility of Direct torque control on the ATV930

Product Line:
ATV930

Environment:
All serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
We do have torque control. There is an algorithm called Direct Torque Control. We don't use that exact algorithm, but it is very similar control.