브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is the PDU removable that's included inside the NetShelter CX AR4000MV?
Issue:
A customer wants to replace the PDU in a NetShelter CX Mini.

Product Line:
NetShelter CX

Environment:
AR4000MV, all serial numbers.

Cause:
The brochure doesn't show if the PDU is removable.

Resolution:

The PDU that ships installed inside the AR4000MV is removable.