브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
XB4, XB5에서 Spring return과 Push push type의 차이점을 알고 싶습니다.
* Spring return type : 버튼을 누른 후 손을 떼면 버튼이 다시 복귀하는 타입. (원점 복귀형)

* Push push type : 버튼을 누른 후 손을 떼면, 버튼이 눌린 상태로 유지되고 다시 버튼을 누르면 복귀하는 타입 (자기 유지형)