브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is it possible to read variables directly from the M580 Safety CPU safe task using OFS.
Yes, OFS V3.61 allows to access in Read to the safe variables using prefix "SAFE" before (ex : SAFE.bool1). Write access is possible also, but only in "maintenance" mode.