브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to configure the BMXNOM200 for 'Stop on Reception' using both CR and LF
Issue
How to configure the BMXNOM200 for 'Stop on Reception' using both CR and LF

Product Line
BMXNOM0200

Environment
Unity, Windows 10


Resolution
To configure the NOM serial port for the Stop on recption using both CR and LF, reference the example in the following screen capture.

ffff