브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why can I not see Display Configuration Menu on ATV61 drives?
Issue:
Display Config under the Main Menu is not visible.

Product line:
Altivar 61, ATV61

Environment:
n/a

Cause:
n/a

Resolution:
To see the Display Config menu, the drive must be in Access Level of Advanced or Expert. You also have to have the Password function deactivated or turned off.