브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why I cannot read MP4 file in Vijeo Designer?

Symptom
When you want play your MP4 file in Vijeo Runtime, the following message appear
Cannot play <example>.mp4

Root cause
To use MP4 file, need to respect the following standard
Container format ISO MPEG-4 (part 12), MPEG-4 Visual video codec with Simple L1 or Simple L2 profiles.

Problem
Cannot find anymore convert tool on website to respect the above format

Workaround
Convert MP4 to AVI format