브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the ATV320 24Vdc power supply rating?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Planning external uses for the available 24Vdc power supply from the ATV320.

Product line:
ATV320, Altivar 320

Environment:
n/a

Cause:
n/a

Resolution:
The Altivar 320 power supply is rated for 100mA load.  Tolerance of the voltage supply is -15% to +20%.
Note that the logic inputs use 7mA each.