브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What terminal blocks can be used with a BMXDDO1612 I/O module?
BMXDDO1612 I/O module can be used with one of the following terminal blocks:

- BMXFTB2000 - Cage clamp
- BMXFTB2010 - Screw clamp
- BMXFTB2020 - Spring clamp

The terminal blocks will have to be ordered separately, the BMXDDO1612 I/O module does not come with any terminal block.