브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the hardware and software requirements for Vijeo Designer v6.2?
Issue:
What are the hardware and software requirements for Vijeo Designer v6.2?

Product Line:
VJD, Vijeo Designer

Resolution:

The following table lists the system requirements for the Vijeo Designer Editor.

Requirement

Vijeo Designer Editor

Platform

PC

CPU

Pentium 4 - 2 GHz or faster recommended

Memory

1 GB minimum, 2 GB or more recommended

Available Disk Space

2.0 GB or more on hard disk

Operating System

Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 3 or higher)

Microsoft Windows 7 32 and 64 bit

Microsoft Windows 8.1 32 and 64 bit

Microsoft Windows 10 32 and 64 bit

Web Browser

Microsoft Internet Explorer 6.0 (Version 7 or higher recommended)