브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why do I get an error when I try to connect to ILS1R851S1390 with Lexium CT?
Lexium CT requires an additional motor database file in order to connect to ILS1R851S1390.

The motor database file is attached to this knowledge article

The file should be downloaded and then copied into the installation directory for the database files of Lexium CT.

For Windows 7 the location will be…   Program Files (X86)/Schneider Electric/Lexium CT/commontools/database

For Windows XP the location will be …. Program Files/Schneider Electric/Lexium CT/commontools/database

Customers using virtual machine installations must locate the “database” folder for their particular installation layout and paste the database file into the database folder.


rev 3-19-18


슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ids085300_01002.gdb [21.92 KB]